This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933EVM:要在2MHz 下运行 EVM、还需要做些什么?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305453/tps62933evm-what-else-to-do-to-operate-evm-at-2mhz

器件型号:TPS62933EVM

大家好、

我的客户正在尝试在2MHz 上操作此 EVM。 他们进行了以下更改- R7 = 10k、JP1已安装、R4= 31.6k。  

EVM 仍在500kHz 下运行。 要让它在2MHz 上运行、他们还需要做些什么?

谢谢。
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    您的测试条件是什么? 输入电压、负载电流?

    我在 EVM 上进行了相同的更改、发现在12Vin 0.6A 负载下频率为~600k。 但是、如果您增加负载、您可以发现频率变得正常。

    这是因为 EVM 上的6.8uH 电感太大、导致电感电流的导通时间斜率更低、导通时间比预期更长、内部误差放大器饱和。 为确保输出电压稳定、器件必须降低其频率。  

    将电感器更改为1uH 后、可以获得接近2MHz 频率的频率。