This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51521-Q1:用于确认电流限制运行的 Vout 与 Iout 曲线

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51521-Q1, TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303120/lm51521-q1-vout-vs-iout-curve-for-confirming-current-limit-operation

器件型号:LM51521-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61240

专家、您好!

我们的客户正在考虑使用 LM51521-Q1。

然后、他们想了解此器件的电流限制行为。
为此、他们认为确认 Vout 与 Iout 曲线 是类似的、因为这是确认此行为的最佳方法。
我们不需要在特定条件下进行测量、因为他们只是想确认器件的行为。

那么、您能否提供这些数据?

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM5152x 使用峰值电流控制调节。 这需要一个连接到 CSP 和 CSn 引脚的检测电阻来检测电流和器件的占空比。
    该电阻器还负责设置最大电流限值。
    由于此器件是一款具有外部 FET 的升压控制器、因此最大电流主要受限于为 FET 和电感器选择的外部元件。

    触发过流保护的基准电压可在数据表中找到:

    如果还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas-San、

    问题在于在限流运行期间输出电流与 Vout 之间的关系。

    例如、有两种主要的递减类型:砖墙式和折返式。
    此外、正如您在我的示例中可以确认的、即使输出减小类型归类为高于2类型、也可能有一些特定的行为、如有阶跃行为等...

    那么、您能否考虑提供这些数据?

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    感谢您的更新。
    LM51521具有逐周期过流保护。 如果 CSP-CN 上的电压超过过流阈值、FET 将在周期的其余部分关闭。 这意味着器件将继续运行。
    有关这方面的计算和说明、也可在数据表中找到:

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    它们关心的是输出电压将如何降低取决于 Iout。
    它不用于输出电流的检测方法。
    您是否可以考虑按如下方式发出 Vout 和 Iout 曲线?

    https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/tps61240-q1.pdf#page=8

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    感谢您的更新。
    我知道客户需要一条与 TPS61240类似的比较曲线、但我们没有任何与 LM51521类似的图形。
    输出电压的稳态精度主要取决于 FB 引脚电压。
    FB 的基准电压范围为0.99V - 1.005V

    该裕度来自每个 IC 之间基于温度的变化或其他变化:

    该器件用于在 FB 引脚上通过反馈分压器设置的输出电压、只要器件在其规格范围内运行(无 OC 触发、无最小导通/关断时间违例)、就与稳态负载无关。

    系统稳定性取决于外部元件。 从 LM5152 Boost EVM 的数据中可以看到一个负载瞬态行为示例:
    https://www.ti.com/tool/LM5152EVM-BST

    此致、

    尼克拉斯