This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:TPS65983B

Guru**** 1177680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, HD3SS460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304480/tps65983b-tps65983b

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件: HD3SS460

您好、TI!

我刚刚被授予访问"windows_64bit_TPS65983B_application_customization_3_17"的权限。
我们的原型采用 Intel TBT3 JHL7440和 TI PD TPS65983B 实现。
我们采用了 Intel 参考设计 Tapex Creek。
我们将此原型插入到专用的嵌入式主机器件、因此将原型的 TBT3端口修改为单 UFP (而不是双角色)。
我们的原型可自供电、仅通过 TBT3总线在主机器件之间传输数据、因此我们也不会向 TBT Type-C 端口添加主机充电。

但是、打开 TPS65983B 应用定制工具后、新项目的"UFP"端口类型过滤器下、我只能看到1个选项、如下所示:
TPS65983b 仅上行端口、支持 HD3SS460多路复用器:
只有在没有电源或数据源功能的情况下才供电和接收数据。 对于加密狗、手机或闪存驱动器等需要加电并希望从中读取数据的简单外围设备而言、这是一个很好的配置。

自供电选项不存在、也不会从主机端口灌入任何功率。

感谢您的建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有自供电选项,不会从主机端口接收任何功率。

    这是有意为之。 在使用 TPS65983B 遵循这些参考设计时、标准不偏离参考设计。

    谢谢。

    克里斯