你好
我正在评估是否连接了 BQ76952和新型微功耗 I2C 隔离器、它们之间存在 Vil 和 Vol.不匹配。

我们将 VREG1设置为1.8V、使用10K 上拉电阻、并以100kHz 的频率运行 I2C。 当 VREG1 = 1.8V 且 I (OL)为0.18mA 时、是否有针对最大容积的数据可用?
我希望 V (OL)在这些条件下等于或小于隔离器 V (IL) 0.47V。
如果我将 VREG1增大到3.3V、是否可以实现更低的 V (OL)? 如果 BQ 内部 I/O 下拉 FET 的 Rdson 在3.3V 处改善、则我可以增大 REG1电压。
隔离器的最大 V (OL)为0.69V、而 REG18将 BQ V (IL)固定为0.6V、因此我对隔离器有一个类似的问题。
一切都很好
哈利