This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:LDOIN 是否可以由外部降压转换器供电?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304975/bq79616-q1-can-ldoin-be-powered-by-external-buck

器件型号:BQ79616-Q1

您好、

LDOIN 是否可以由外部降压转换器供电?

LDOIN 在 NPN 模式下的输入电压为6V 和8V? 我可以将外部降压转换器设置为始终输出8V 吗?

内部 LDO 的 PSRR 如何、它能忍受降压的输入纹波吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、

    若要使用外部电源、建议使用图10-4、以便内部电路可通过 NPNB 和 BAT 来设置 LDOIN。 电池的噪声非常大、因此、只要 RNPN 的阻值与 LDOIN 消耗的预期电流大小相符、则馈入 RNPN 和30欧姆电阻器的降压转换器就不是问题。

    此致、

    大卫