This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 VADC 误差校准

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304496/bq76952-bq76952-vadc-error-calibration

器件型号:BQ76952

您好、TI 专家!

我使用的是适用于 BMS 板的 BQ76952。 但我发现 电芯1在 3V 和30°C 下的误差高达10mV、而电芯10仅为1mV。  我的 BMS 板需要电压误差在3V 和30°C 下小于3mV。  

我注意到 BQ76952支持 VADC 增益和误差校准、是否必须校准生产线中的每个电芯? 您是否有后校准版本 BQ76952、以便我不需要电路板校准。

我希望得到您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佳图您好!

    BQ769x2校准和 OTP 编程指南 给出了一些执行校准的技巧。 最简单的方法是校准少量器件、并将校准值的平均值用于生产。 因此、您只需校准一次、并在生产中使用已找到的值。 如果误差是由偏移误差引起的、这将是最佳方法。

    现在、您看到的误差是恒定电压误差吗? 或者电芯1的电压是否出现尖峰? 您是否有任何日志或原理图可以帮助我们确保一切正常?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙