This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:需要 EDV 配置详细信息

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304771/bq27220evm-744-need-edv-configuration-details

器件型号:BQ27220EVM-744

您好!

您能否提供单节电池规格的以下详细信息?

我们正在使用单节锂离子电池3.7V 2600mA
截止电压上限值- 4.2V
截止电压下限- 2.9V

我们需要以下有关上电池规格的详细信息。

#DefaultDesignCapacity
#EDV0
#EDV1
#EDV2
#计量配置
#EDV0_HOLD_TIME
#EDV1_HOLD_TIME
#EDV2_HOLD_TIME
#CC_OFFSET
#Board_offset
#CC_GAIN
#CC_DELTA

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、  

    我不确定是否完全理解您的问题、请查看以下评论:  

    • DefaultDesignCapacity:  您所使用电池的设计容量、已在电池数据表中列出。  
    • EDV0、EDV1、EDV2:  电池的三个低电压阈值。 EDV0是 SOC 处于0%时的电压、EDV1是 SOC 处于3%时的电压、EDV2是 SOC 处于7%时的电压。  
    • 监测配置:  请参考下图:  

    • EDV0_HOLD_TIME、 EDV1_HOLD_TIME、 EDV2_HOLD_TIME:  这些值是 EDV0、EDV1和 EDV2的保持时间、可保留为默认值。  
    • CC_OFFSET:  该命令指示电量监测计测量内部 CC 偏移值。
    • Board_OFFSET:  该命令指示电量监测计测量和存储电路板偏移值。
    • CC_GAIN:  CC Gain 设置库仑计的 mA 电流比例因子。 可以使用校准例程来设置该值
    • CC_Delta:  CC Delta 设置库仑计的 mAh 容量比例因子。 可以使用校准例程来设置该值

    此致、  

    Jonny.