请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25985 专家、您好!
客户正在使用 TPS25985计算工具、似乎我们的电流限制最大值似乎为55A、不建议每个电子保险丝的电流高于55A。 我们知道是否可以将其设为60A 吗? 当我们使用60A (335欧姆)时、该工具将显示其红色描述。 非常感谢!
此致、
安连
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.