尊敬的 TI 专家:
我的客户在他们自己的 PCB 中测试了 TPS61089、发现问题。
客户的情况如下:
输入电压:6.3V~8.4V
输出电压:8.6V,最大0.6A
在上述条件下会损坏一些电感器。 (100个样本中损坏了3个电感器)
我在 WEBENCH 中模拟了该条件、但可以输入6.3V~8.32V、但无法输入超过8.33V 的电压、因为违反了 MinOnTime。
WEBENCH 链接如下所示;
webench.ti.com/.../SDP.cgi
1.在这种情况下、我的客户可以输出超过8.33V 的输入吗?
或者输入可以保持到8.4V 吗? (这是锂离子电池2S1P 的电压。)
2.我的客户对 TPS61089使用值为1uH 的电感器。 它值合适吗?
(我之所以提出这个问题、是因为 WEBENCH 说6.8uH 是正确的值。)
3.输出电流变高时电感值变低是什么原因呢? (我在 WEBENCH 上进行了仿真、输入/输出电压相同。)
4.什么是 MinOnTime? 我在数据表中看到了"最短导通时间"、但仍然不知道确切的含义。
此致、
蔡斯