主题中讨论的其他器件:BQ25792、
大家好、我还是一名大学生、因此我的知识是有限的。 我正在尝试设计一个将 TPS25750S 与 BQ25792配合使用的器件。 我们将所有东西都焊接在一起、发现 PPHV 似乎没有提供任何电压。 我们已检查 EEPROM 是否正确刷写、但我们不知道 TPS 是否从中读取了配置。 我还注意到、连接 USB 时 CSD8750IL 的外壳上有5V 电压。 这是否正常? 也许我们焊接的东西不正确? 我们的原理图是否有缺陷? TPS LDO 输出3V3、因此 EEPROM 肯定会通电。
我很抱歉,如果这是一个愚蠢的错误,或者我没有提供足够的信息。 这对我们的第一款器件是全新的、我们对于如何继续下去几乎没有什么想法。