主题中讨论的其他器件:LM2936
您好!
我将比较 LM2931与 LM2936的使用。 两者都采用15V 输入和5V 输出、都在两者的电压范围内。
注意到、在2936上可以使用1.8k 的串联输入电阻(用于保护)、但在2931上不可以使用。 我无法确定数据表中显示哪些地方允许/不允许这样做。
2936的 IQ 低于2931、但考虑到 LDO 空载、我认为2931无法维持5V 的电压(输入电压为15V 时保持1.67V)。
在2931上将输入电阻减半(900 Ω)时、LDO 会调节到稍高的水平(2.2V)。 完全移除后、它能够实现5V 稳压。
它们之间的输出电容不同(10uF VS 100uF)、我没有在测试之间更改这些电容、10uF 是否允许在没有输入电阻的情况下进行调节、但不允许在有这样的输入电阻的情况下进行调节?