主题中讨论的其他器件: BQ27220、 BQ27427、BQ27426
- 您好!
之前、我们已使用 BQ24172通过将电池电压设置为4.2V 来为2p 3.7V 电池充电。
我们不希望使用相同电路为2s 3.7V 电池充电。 为此、我只将电池电压设置为8.2V、完全正确。 我需要注意什么吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Akilarasan:
我不确定我们的引脚对引脚2S 与 BQ27220兼容。 BQ27426和 BQ27427具有类似的引脚对引脚功能。 为 BQ27426 1S、但有一个 应用手册 使其适用于2S。
对于2S 测量仪表、我们具有:
BQ28z610 (Impedance Track 算法)
BQ28z620 (Impedance Track 算法)
BQ40z50-R2 (Impedance Track 算法)-高达4S
BQ4050 (CEDV 算法)-高达4s
此致、
何塞·科苏奥