您好!
我正在使用 LM5118设计一个转换器。 在这个过程中、我遵循了数据表中的典型应用。 但是、我注意到计算中存在一些错误、因此我想报告并确认这些错误。
第一个误差是第27页的 IRIPPLE (BUCK)计算。 数据表中的计算结果为3.36、但计算结果为2.86。 第二个是第28页的 k (buck)计算、在数据表中计算为1.16、但计算为1.33。
此外、我们可以选择多大的 k 值来将 R (sense)保持在所需的值、是否存在超出上限的问题?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 LM5118设计一个转换器。 在这个过程中、我遵循了数据表中的典型应用。 但是、我注意到计算中存在一些错误、因此我想报告并确认这些错误。
第一个误差是第27页的 IRIPPLE (BUCK)计算。 数据表中的计算结果为3.36、但计算结果为2.86。 第二个是第28页的 k (buck)计算、在数据表中计算为1.16、但计算为1.33。
此外、我们可以选择多大的 k 值来将 R (sense)保持在所需的值、是否存在超出上限的问题?
提前感谢您。
你好,Tahsin:
感谢您使用 e2e 论坛。
数据表中的计算对我来说没问题、所以我觉得结果不同。
我需要一些额外的时间来检查数据表中的结果是根据不同公式计算的、还是我们在公式中输入了错误的值。 (通过一些快速计算、我得到的结果也不同)。
在这种情况下、我强烈推荐我们的 Power Stage Designer 工具。 此工具可帮助您选择电感、还可在双击原理图内的电感器时显示纹波和峰值电流图。
https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
请随意使用此工具仔细检查我们的设计。
对于第二个问题、如果感测电阻过大、即使在正常运行期间也会触发过流保护。 
为了避免这种情况、请选择足够小的检测电阻、以便在不触发故障的情况下支持预期的峰值电感器电流。
此致、
尼克拉斯