This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:正在寻找更好的器件?

Guru**** 2509955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303242/bq25125-looking-for-a-better-part

器件型号:BQ25125

您好!

我使用 BQ25125从单节电池为无线电供电、电压为3.3伏。

可悲的是、当我将输出电压从1.8伏提升至3.3伏时、由于

阈值通过 VSYS -确定(在数据表中未明确)。

在我的全部1.8伏设计中-这将需要我添加一个电平转换器。

是否有其他具有 DC-DC 和 I2C 的部件可以在没有电平转换器的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我对 VSYS 设置为3.3V 时 I2C 不再工作感到困惑。 如果 SYS 设置为3.3V、充电器应该能够通过 I2C 进行通信、您的 I2C 线路是否被上拉至 VSYS 电源轨? 或者这是您的应用端的限制吗?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我需要将 I2C 上拉至1.8伏、而将 VSYS 设置为3.3伏。

    许多 I2C 器件可以在这种条件下工作、但 BQ25125不能工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我认为您最好选择 BQ2515x 系列器件。 BQ25155 具有集成的 LDO 电源轨、可提供高达3.7V 的电压和150 mA。 该充电器包括一个 VIO 引脚、可 连接到数字电压轨以设置数字信号电压。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳