This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100是否是 LTC4412的理想替代器件?

Guru**** 2531460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100-Q1, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303275/lm66100-is-lm66100-is-a-good-alternative-to-ltc4412

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS2116

大家好、

我能知道我们的解决方案与 ADI LTC4412相比是什么吗?

LM66100-Q1似乎与之类似、但它只能根据电压比较实现电源之间的自动切换。 我们如何才能实现电源的自动控制?

TPS2116是否是理想之选?

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    TPS2117 (比 TPS2116更低的 RDSon 和稍长的开关时间)将是最佳解决方案。 它无需外部二极管和 MOSFET、Iq 低得多、并且可以通过比 LTC4412更多的方式进行配置、包括在电源高于用户定义的电压时为其提供优先级、在电压最高的电源之间自动切换以及使用 GPIO 手动切换。

    谢谢。

    帕特里克