This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:需要确认 TPS7A20的压降

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303724/tps7a20-need-to-confirm-drop-voltage-for-tps7a20

器件型号:TPS7A20

大家好、

我要 使用 TPS7A2032PDBVR。   需要确认:

 TPS7A2032PDBVR 输出电压为3.2V?

  TPS7A2032PDBVR 如果是3.2V 输出电压、我需要确认当输出电流60mA 和 TA 最大值为60C 时、最大压降输出电压。 因为我们的输入电压是3.3V。 无法在数据表中找到。

如果  TPS7A2032PDBVR 的压降高于100mV、请 向 我们推荐合适的器件。

我们的要求:

1.输入3.3V 输出3.2V、输出最大电流60mA TA:-40°C~60°C

当输出电流60mA 和 TA 60C 时、最大压降电压<100mV

2. SOT-23或 SOT-5

3.低噪声、高 PSRR、高输出精度

4.可调节或固定输出

5.仪器的使用

非常感谢!

米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickey、  

     然而、TPS7A2032PDBVR 的输出电压为3.2V、该器件并未设计为仅以100mV 的余量(Vin-Vout)运行。  

    TP7A15设计为以较小的余量运行、但不具有3.2V 的固定输出。  

    -吉米