This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050高电流放电 RSOC 跳线

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303078/bq4050-bq4050-high-current-discharge-rsoc-jump

器件型号:BQ4050

您好

使用 CEDV 模式、我们发现在5C 速率时、RSOC 停止在 EDV2的7%。 仅低于0.5C 时、RSOC 可以放电到0%。 基于上述情况、EDV0点固定为3V、然后  在5C 放电期间 RSOC 直接从22%跳到0。  

GPC 报告如下:

电动势3490
EDVC0 80
EDVC1 0
EDVR1 349
EDVR0 448
EDVT0 4127
EDVTC 9
VOC75 3935
VOC50 3808
VOC25 3752

文件 SOC 错误、% PASS
roomtemp_lowrate.csv 2.10057831698771 1
roomtemp_highrate.csv 2.24170143941024 1
roomtemp_midrate.csv 1.58923275434169 1
hightemp_lowrate.csv -0.60740118238711 1
hightemp_highrate.csv -1.29842762430091 1
hightemp_midrate.csv -0.763652533848129 1
lowtemp_lowrate.csv 2.96163225456632 1
lowtemp_highrate.csv 2.63779643491023 1
lowtemp_midrate.csv -0.869308427862487 1

SoC、OCV 百分比、mV
0 3001
10 3402
20 3479
30 3529
40 3568
50 3614
60 3682
70 3780
80 3887
90 4000
100 4146

gg 文件和日志数据如下所示:

e2e.ti.com/.../I0512A_2D00_CEDV_2D00_1120.gg.gg.csve2e.ti.com/.../8_25002D00_FCCgengxin.xlsx

请帮助检查它。  如何优化该问题?  

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    BQ4050是一款 CEDV 电量监测计。 它在放电周期结束时学习 FCC。  

    根据给定数据、当电量监测计开始  0.2C 周期的放电时、它将使用从1C 放电周期获知的 FCC。  

    请至少让监测计进行两次循环才能开始预测良好的 SOC。  



    这就是 CEDV 电量监测计的限制。 它需要完全放电才能了解可用容量。 如果负载改变、可能会发生这种情况。  

    此致、
    何塞·库索