This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:适用于24V 冗余电池供电电源的推荐双向降压-升压控制器

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5171-Q1, LM5171, PMP15035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301745/lm5171-q1-recommended-bidirectional-buck-boost-controller-for-a-24v-redundant-battery-powered-supply

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5171、LM5170

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在参与冗余电池供电电源的设计过程。 具体思路是准备两节24V (标称电压)锂离子电池、它们通过直流/直流转换器连接在一起。 在直流/直流转换器的输入端和输出端、应分别连接一个电池。 然后、负载也将连接到直流/直流转换器的输出侧。 由于电池电压在正常运行期间会发生大约22V-26V 的变化、因此我们需要能够进行降压/升压运行并能够在输入电压等于所需输出电压时处理工作点的直流/直流转换器。

LM5171-Q1是否适合此类应用或者有更好的替代方案? 峰值时所需的输出功率约为1kW、因此我们很可能需要多相操作。 双向要求源于这样一个事实:两个电池都应该能够自行充电、而且直流/直流转换器还应该能够处理再生中断产生的电流、因为 BLDC 电机的逆变器级是连接在 输出侧。

非常感谢有关这一主题的任何帮助。

此致

日田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    LM5171或 LM5170不能用作4开关降压/升压转换器。 但它可以通过 两级实现双向降压/升压功能:升压+降压。

    您可以找到  适用于该应用的 www.ti.com/.../PMP15035。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的回答。 只是为了澄清一下:对于此应用、我应该使用专用的4开关降压/升压控制器或 LM5171/LM5170、但随后必须使用两个控制器并将一个配置为降压、另一个配置为升压。 您提到的参考设计是否采用后一种情况、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    你是对的。  

    此致、

    冯志