This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:100K NTC 的 RT1和 RT2值

Guru**** 2378940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303064/bq25606-rt1-and-rt2-value-for-100k-ntc

器件型号:BQ25606

e2e.ti.com/.../BQ25606_5F00_LED_5F00_Behavior.mp4

您好!  

我们已将  BQ25606用于独立充电器应用。

充电器似乎将进入挂起状态、因此我们看到由 STAT 引脚驱动的 LED 闪烁。

附加一个显示 STAT LED 行为的视频。 请注意、我们使用 STAT 引脚驱动两个 LED。  电池供电和不供电时、LED 行为相同。  

  • 红色 LED 由 PG 引脚驱动
  • 由 STAT 驱动的蓝色 LED 用于指示充电状态
  • 由 STAT 驱动的绿色 LED 再次用于指示充电已满状态

我们可以看到、蓝色 LED 也在发光、同时呈绿色闪烁。 SUSPEND 状态期间有这种预期行为吗? 请澄清。

100K NTC 中所用电池的热敏电阻值。  数据表中提供的 TS 引脚的电阻分压器基于10K NTC 进行计算。

我们需要帮助来调整100K NTC 的 RT1和 RT2值、以适用于我们的电池热敏电阻。

感谢您最快的响应。

谢谢。

纳温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、您好!

    100k NTC 与10k NTC 的 RT1和 RT2绝对不同。 具体过程如下:

    1.选择您的 T1和 T5温度阈值。

    2.使用热敏电阻数据表计算 T1和 T5温度阈值下的热敏电阻阻值。

    3.使用第 9.3.5.4节中的公式1和公式2来计算 RT2和 RT1。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔