This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:当 VIN=0V 时、关于 BAT 引脚

Guru**** 2512025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301390/bq24075t-about-bat-pins-when-vin-0v

器件型号:BQ24075T

您好!

当 VIN=0V 时、BAT 引脚可以输入的建议工作电压范围是多少?

当 BAT 引脚的输入电压低于建议工作电压范围的最小值时、Vout 如何工作? Vout=0V 吗?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishie

    感谢您联系 E2E。 就 IC 的物理特性而言、VBAT 引脚的绝对最大额定值为-0.3V 至5V。

    请看 d/s 第一页上的简化电路、获取 BAT 引脚和 OUT 引脚。 有一个 NMOS FET 从 BAT 引脚连接到 OUT 引脚。 VOUT 将为(VBAT–BATFET 的压降)。 请注意、必须有足够的输入功率来覆盖 OUT 端的负载。  

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael San:

    感谢您的答复。

    我查看了数据表9.3.1欠压锁定(UVLO)。

    当 VIN=0V、VSYS=Low 时、NMOS FET (Q2)是否始终保持打开、而不管 VBAT 值是多少? 我想知道当电压介于-0.3V 和5V 之间、也就是在绝对最大额定值范围内时、它是否关闭。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie:

    是的、在这种情况下、NMOS 将开启、以从电池供电。 要使 Q2导通、VBAT 必须大于0.4V。 那么您会在 VSYS 上看到电压。   

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛