This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] UCC215XX 与 UCC2155X 产品系列的启用/禁用引脚有何差异?

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302215/faq-what-are-the-enable-disable-pin-differences-between-ucc215xx-and-ucc2155x-product-families

UCC215XX 和 UCC2155X 产品系列之间的使能/禁用引脚差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与之前的 UCC215XX 器件相比、UCC2155X 器件在启用和禁用引脚方面使用了不同的结构。 尽管可能不需要更改外部电路、但务必要了解这些差异以确保对使能和禁用引脚进行正确的逻辑控制。 此常见问题解答将说明 UCC2155X 和 UCC215XX 器件的使能和禁用引脚的内部结构之间的差异、以及如何在连接到 MCU 时确保正确的逻辑功能。

     

    使能引脚差异

    在 UCC215XX 器件的使能引脚中、使用了内部200kΩ 上拉电阻器、如图1中的蓝色所示。 UCC2155X 器件使用内部50kΩ 下拉电阻器、如绿色所示。 该差异将允许默认禁用 UCC2155X 器件、目的是在逻辑电路或 MCU 未主动将 EN 引脚驱动为高电平时防止意外开关。

    图1

    根据 MCU 的输出结构、需要进行某些更改以防止逻辑错误。 使用图2所示的推挽结构的 MCU、无需更改电路。 内部 FET 将能够顺利地将引脚拉高或拉低。

    如果 MCU 使用如图3所示的开漏+上拉电阻配置、 UCC2155X 器件中的外部上拉电阻器和内部下拉电阻器将形成一个分压器、会导致引脚上的逻辑高电平值低于启用器件所需的阈值电压(≥2.3V)。 为了缓解这种情况、外部上拉电阻器的电阻值必须能够允许该引脚超过2.3V 阈值电压。 可以使用以下公式进行设置:

    对于 UCC2155X 和 UCC215XX 器件、如果需要在默认情况下启用驱动器、则使能引脚应短接至输入电源 VCCI

    当保持打开时、UCC2155X 默认关闭、而 UCC215XX 默认打开。 出于安全原因、进行了此更改。

    图2

    图3

     

    禁用引脚差异

    UCC215XX 器件的禁用引脚具有200kΩ 的内部下拉电阻器、而 UCC2155X 器件具有50kΩ 的内部上拉电阻器、如图4所示。 较新的设计具有相同的默认禁用栅极驱动器的想法、以防止在 MCU 或逻辑电路未主动将 DIS 引脚驱动为低电平时发生意外开关。

    图4

    对于禁用引脚器件、无需更改。 如图5所示、推挽结构以及开漏+上拉电阻器结构将继续使用 UCC2155X 器件有效地将引脚拉高或拉低。 开漏+上拉电阻结构的 NMOS 能够将禁用引脚拉低、从而有效启用栅极驱动器。

    对于 UCC2155X 和 UCC215XX 器件、如果需要在默认情况下启用驱动器、则禁用引脚应短接至地。

    与 ENABLE 引脚类似、当处于断开状态时、UCC2155X 默认关闭、而 UCC215XX 默认打开。 出于安全原因、进行了此更改。

    图5