请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2992 您好,
LP2992M5-3.3/NOPB 的理论输出为3.3V、客户电路板的各个输出为1.5V。 在原理图中、移除了 C15电容器并对其进行重新焊接、可以恢复3.3V 的正常输出。 焊接问题基本上已被排除。 请帮助分析原因。 原理图如下所示:

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
LP2992M5-3.3/NOPB 的理论输出为3.3V、客户电路板的各个输出为1.5V。 在原理图中、移除了 C15电容器并对其进行重新焊接、可以恢复3.3V 的正常输出。 焊接问题基本上已被排除。 请帮助分析原因。 原理图如下所示:

谢谢!
尊敬的 Jeno:
这是 PCB 污染物的一个常见问题、通常是焊剂、在对 BP 电容器进行焊接或返工后留在 PCB 上。 LDO 内部有一个大串联电阻、与 BP 电容器结合使用时、可构成 RC 滤波器。 如果 BP 电容器上存在严重的漏电流、这也会在基准电压上形成一个分压器、从而相应降低输出电压。 一个不太常见的问题是 BP 电容器损坏、但这也可能是额外泄漏(与助焊剂相反)的原因。
我们建议使用可水溶性助焊剂、并在小心地将 BP 电容器焊接到 PCB 上后、使用蒸馏水冲洗掉剩余的助焊剂残留物。 DI 槽通常负责处理电容器下方的其余磁通。
谢谢。
斯蒂芬