This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:I2C 控制电池和器件电流分配

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302668/bq25756-i2c-controls-battery-and-device-current-distribution

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750

我们了解到这款芯片的充电模式是由2C 主机控制、并且我目前的开关电源受到尺寸限制、不能增加功率。 请帮助确认 BQ25756是否可以通过 I2C 协议调整充电电流大小。 例如、在插入外部电源并同时连接设备和电池时、电源优先为设备供电、剩余的电力随后提供给电池。 电池的充电电流为1A;

拔出设备后、电源根据充电 IC 的最大充电电流3A 为电池充电。 是通过 I2C 接口设置实现的该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25756没有用于分离系统负载(设备)和电池的 PowerPath。  因此、系统负载和电池并联。  该充电器提供高达最大输出/充电电流、系统负载具有优先级(如果连接)。  剩余的任何电流都将用于为电池充电。 当输入电源关闭时、系统由电池供电。

    BQ25750具有传统的 PowerPath、其中系统(器件)和充电器直接由输入电源供电、系统在连接时具有优先级。  当输入电源消失时、电池 FET 开启、因此系统由电池供电。

    如上所述、对于 I2C 的默认设置、这两种功能均使用外部电阻器。

    此致、

    杰夫