This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:TPS7A4533KTTR 在125 C 下的工作寿命

Guru**** 2510525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302319/tps7a45-tps7a4533kttr-operating-life-at-125-c

器件型号:TPS7A45

TPS7A4533KTTR 在125 C 结温下可以运行多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    感谢您回答这个问题、因为对于 LDO 而言、长期漂移并不是我们特别关注的问题、因此提供具体答案并不是超级容易。  

    通常、我们的特点是 LDO 能够承受大约10,000小时的运行时间、但在这段时间内、输出电压可能会略有偏差、例如3.3 - 3.28。  

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我、我将很乐意提供帮助。  

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Josh。  要澄清的是、结点在最大额定温度下通常为10,000小时吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我刚刚询问我们的测试工程师、他说我们为器件供电并将其置于最高温度、器件通过测试长达1000小时。  

    希望这有助于澄清您的问题。

    谢谢!

    乔什·纳查西