This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460输出电容器选择

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302337/lm61460-q1-lm61460-output-capactiors-select

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460

您好!

      LM61460在2.1Mhz、5V 输出下工作时。

      我能‘‘-10μF’的剪切器来  ?3 -22μF’的剪切器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用6 x 10uF。 请确保 MLCC 电容器的额定电压至少为预期偏置电压的两倍。 因此、在这种情况下、MLCC 电容器的额定电压应为10V。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jimmy:  

         我明白了、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。 现在该主题将关闭。 如果您有任何其他问题、请回复此主题、它将重新打开以进行进一步的故障排除。