This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:在由开关电源中的 TL431和 PC817所组成的反馈电路中、电阻器 R5的不同位置是否会对环路产生不同的影响? 图1和图2中电阻器 R5的位置不同

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300785/tl431-does-the-different-positions-of-resistor-r5-in-the-feedback-circuit-composed-of-tl431-and-pc817-in-a-switching-power-supply-have-different-effects-on-the-loop-the-position-of-resistor-r5-in-figure-1-and-figure-2-is-diff

器件型号:TL431

图1和图2中电阻器 R5的位置不同

             图1

       图2

什么样的开关电源环路适合图1和图2中的两个不同电路?

在由开关电源中的 TL431和 PC817组成的反馈电路中、电阻器 R5的不同位置对环路是否有不同的影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liujun:

    请使用图1中 R5的位置。 由于 TL431的工作模式、R5需要位于 Vout 与光耦合器阳极之间、光耦合器的阴极需要连接到 TL431的阴极才能使电路正常工作。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的回答

    问题1

    请问是否有任何相关的技术文章解释或讨论图1和图2的两种不同的连接方法?

    目前、我看到一款采用图2所示连接方式的4节铅酸电池充电器。 充电器的 TL431采用 III 型环路补偿。 为什么该电路在2节电池充电时出现问题(2节电池的充电器仅更改 TL431的分压器、这意味着充电器的最高输出电压为27.6V、而其他电路参数保持不变)?
    问题2
    更改图1所示 RC 网络中的 R 或 C 值为何会导致 TL431的基准端子电压低于2.5V (1.8V)、就像光耦合器 PC817过早导通一样? 请问是否有任何相关文章或材料提及 RC 网络的不同参数可能导致 PC817的导通提前或延迟?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从未在任何文章中看到图2中的连接配置、这就是我不推荐它的原因。 更改电阻分压器值可能会影响补偿、并且需要重新计算 RC 网络。

    TL431具有一定的泄漏电流、在 Vref = 2.5V 之前开始传导。 ATL431的泄漏电流最少。

      

    下面是一些有关该主题的 TI 文章、

    https://www.tij.co.jp/lit/an/sluaa66/sluaa66.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slla618/slla618.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf37/slvaf37.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slua671/slua671.pdf

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答