尊敬的 TI 专家:
我 使用了贵公司的 BQ76952、遇到了一些问题。
1. 当 LD 引脚通过电阻器(__LW_AT__如下图所示连接到 PACK)时、放电 MOS 最初不导通、PACK+暂停。 那么、BQ76952如何通过 DSG 引脚断开放电 MOS?
2、 我了解到在放电 MOS 关断过程中、DSG 引脚的电压会跟随 LD 引脚的变化。 但是、LD 引脚在充电过程中的作用是什么? 如果我将 LD 引脚接地、DSG 引脚如何导通放电 MOS?
当我快速点击电路板上的电源开关时、发现在放电 MOS 未导通的情况下、PACK+端子有一个输出。 因此、我想知道这是否与 AFE BQ76952的内部结构相关。
谢谢!