请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 大家好、我的客户有一个关于 LM5069的引脚9和引脚10负电压应力的紧急问题、在短路模式下、引脚9_OUT 的最大负电压为-1.79V、最长1.22us。 pin10_gate 的最大负电压为-3.0585V、持续48ns。 您能帮助评估它是否存在风险吗?
另一个问题是、在 pin10_gate 被负电压损坏后、栅极是否会连接到 GND? 输入是否仍能够连接到 输出? 客户想知道故障状态的工作情况。
问题很紧急、希望得到详细的回复、非常感谢。