This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2526:OTA 误差放大器传递函数

Guru**** 2412110 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300961/uc2526-ota-error-amplifier-transfer-function

器件型号:UC2526

大家好、我在尝试理解这个电路时遇到了一些困难。 它包含来自 UC2526的误差放大器。 我想评估它的传递函数。 但是、如 UC2526的数据表中所述、这是一款运算跨导放大器(OTA)。 我已经阅读过有关这种放大器的一些解释、但我仍然不确定如何使用它。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    OTA 的输出是电流、而传统 OA 的输出是电压。 您所添加的图像显示 C1和 R4 提供了负反馈、例如我们在补偿传统电压运算放大器时用于调整增益和频率响应的反馈。 对于 OTA (通常也称为跨导放大器或 gm 放大器)、正如您在原理图中所示、增益和频率响应通过 R5和 C2进行调整、因此没有输出到输入的反馈。 移除 C1和 R4、就可以开始了。  

    对于传统电压 OA、反馈与输入阻抗之比决定了闭环直流增益。 对于 OTA、还通过放大器周围的外部元件调整和确定大信号增益、但由于没有反馈、增益取决于 OTA 跨导  

    UC2526数据表的图6显示了用于感应/调节正电压或负电压的连接、我已经用红色绘制、以显示如何为 OTA 连接补偿。 有关更详尽的说明、请参阅 揭秘对直流/直流转换器使用运算放大器和 OTA 的 II 类和 III 类补偿器

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您对使用 OTA 的补偿器的介绍和参考。

    如何知道 UC2526中误差放大器的 GM 参数?

     关于如何执行 OTA 分析、您有其他参考资料吗? 我真的想知道  负反馈的行为。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    数据表中给出的误差放大器增益与频率间的关系、如下图所示。 等效跨导范围为1.1<gm<1.5、但未在 TI 数据表中发布。 利用开环增益和 gm 跨导、您应该可以获得补偿控制环路所需的一切。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用外部运算放大器并通过该外部补偿器直接为 Comp 引脚供电? 很遗憾、 此数据表似乎缺少信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议使用+EA 和-EA 引脚执行什么操作? 是否将它们保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通常不使用 OTA 进行设计、但以下是之前 E2E 主题帖中的一些建议。 UC2526对您有什么吸引力? 由于它已经老化、由于缺乏 EVM/模型/应用手册、因此不能很好地为它提供支持。 PWM 控制器若能得到更好的支持、更新的程度更高、可能会更好?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/264305/terminating-unused-darlington-buffer-in-lm13700

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/647049/lm13700-terminating-unused-ota

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

     您建议更换哪个 PWM 控制器? (无需引脚对引脚兼容)

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    哪种 PWM 控制器取决于您的设计要求? 您可以从 此处开始 、然后根据您的要求进行参数搜索。

    史蒂夫