This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:如何了解功耗?

Guru**** 2603715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300016/bq79616-q1-how-to-understand-power-consumption

器件型号:BQ79616-Q1

您好、

在数据表中、ADC 功耗约为0.6mA、如果我仅使用8个活动通道、则 ADC 在192us 周期内是否会在通道9-16插槽中工作并消耗功率?

616导通1~8 FET 以实现平衡时是否存在功率差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屁股、

    在测量非活动通道期间、ADC 将保持开启状态、并将继续像正常一样消耗功率(并消耗电流)。 ADC 需要比单个循环周期更长的时间才能正确激活或停用、因此在循环周期中启动或停止 ADC 不切实际。 能够忽略输入、以便不对未使用的引脚进行测量、并因其随机值而错误地将其关闭。

    电池平衡由 MOSFET 控制。 激活这些 MOSFET 需要消耗少量功率。 电芯在为实现电芯平衡而消耗电量时、也会消耗很大的电量。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB 开启将增加运行时的1mA 功耗。 我认为、如果我们开启不同数量的 CB FET、增加的功率将有所不同、我的客户想确切地知道从1CB FET 到2CB FET 开启有多少额外功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JES,

    很遗憾、我们不跟踪我们器件的确切功率公式、因此无法为您提供计算功率的准确方法。 即使我能告诉您该公式、具体的功耗也取决于您的设置。 我建议通过实验测试功耗。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!