我有一个使用 UCC28951的转换器设计、可用作电流发生器。 (几乎)没有输出电容。
通过短接 EA-和 COMP 桥臂来绕过内部误差放大器、而一个外部电流调节器测量输出电流、从而相应地将基准调整为 EA+。 转换器运行在峰值电流模式
开关频率为50kHz。
将输入基准(EA+)从低于开关阈值(~0.8V)增加到一个更高的值时、就会出现这个问题。 这会导致在转换器开始开关之前出现约50µs 的延迟、这不适合目标应用。 如下图所示:

不过、当从转换器已在运行的较高电平启动基准阶跃时、没有明显的延迟。 
我怀疑此问题可能与转换器的突发模式功能有关。 转换器可能从零开始时在突发模式下启动、并且需要一些时间才能从该模式转换出来。 这可能是一个错误的假设。
我试图通过将 Tmin 电阻设置为其最小10kΩ 值来解决该问题、但该调整未解决问题。
问题:是否有方法可以从零步进时消除此初始延迟?
注意:放大器电路位于图中所示的基准信号和控制器的 EA+桥臂之间。 其目的是确保适当调节基准信号(从0.8V 到2.8V)。 请务必注意、此电路工作正常、并且不是问题根源。