This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:CDD 电容选择

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173, UCC28711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300635/ucc28711-cdd-capacitance-selection

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件:TIDA-00173

对比 TIDA-00173 参考设计指南和设计计算器电子表格时 UCC28710-17 Excel 设计工具  中、计算 CDD 电容使用了不同的公式(在引脚 VDD 处)。 根据我的两个输出设计、我会使用以下两种方法:

  1. TIDA-00173使用:  CDD =(Irun + 1mA) x [(COUT1xVOUT1)/IOUT1 +(COUT2xVOUT2)/IOUT2]/(VVDD (on)-VVDD (off)- 1V)  
  2. Excel 设计工具公式为: CDD = IHV x dtCDDS/VVDD (开启)

请 说明不同的方法并建议使用哪个公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IgorR:

    感谢您联系 UCC28711。

    VDD 电容器的大小旨在在初始启动期间以及主输出电容器的充电阶段为器件提供足够的 IDD (RUN)电流。  在充电阶段、变压器上的偏置绕组必须提供偏置电源。 当 VDD 达到 VDD (START)阈值时、器件会在 PWM 开关开始之前消耗 Idd (run)并持续 tSTART (DEL)。 之后、偏置电流等于器件电流与 MOSFET 栅极电流之和。 VDD 电容器必须支持该更高的电流电平、直到输出充分充电、以使偏置绕组轨上升到高于 VDD (STOP)电平。

    从 tSTART (DEL)阶段期间与器件运行电流相关的总偏置电荷(Idd (run)* tstart)加上充电阶段期间的器件运行电流以及充电阶段期间的初级 MOSFET 栅极电荷电流(IDD (run)+FSW* Qg)* Vout* Vout/Iout 计算所需的偏置电容。 输出充电阶段达到为偏置供电的足够水平所需的时间可以根据输出电容器的大小、目标输出调节电压、输出电压和 和 最大负载电流(假设输出电容器必须充电、同时还提供满额定负载电流)。 因此、您提到的两个方程都可以正常工作、但数据表中提到的方程(1)更全面、更易于理解。 因此、您可以使用方程(1)进行处理。

    此致、

    哈里什