请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS25981尊敬的先生/女士:
我们计划在设计中使用热插拔控制器。 请根据以下要求推荐器件。
电压12V
电流:10A
此致、
b Sandeep。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查看以下内容以了解入门人员: