Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25792
您好!
我正在尝试通过 TPS25750从 BQ25792读取数据。 我按如下方式设置 DATA1寄存器部分:
DATA1_i2cr_input.data Slave_Addr = 0x6B;
DATA1_i2cr_input.RegisterOffset = 0x6;
DATA1_i2cr_input.NumBytes = 2;
然后、我将"I2Cr"写入 CMD1寄存器。 之后、我将 CMD1寄存器读为0、所以我认为这意味着它成功了。 最后、我再次读取 DATA1寄存器、但我看到 TaskResult 返回为5、表示"Task Rejected"。
如何消除该误差? TPS25750的模式是"app"、并从 EEPROM 加载补丁。 我的电池电量耗尽配置为"AlwaysEnableSink"。 我的 ADCIN1和 ADCIN2引脚由1.5V 供电、这意味着它们的值为5。