请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A57 您好!
数据表没有类似1.8V、2.5V、3.3V 等不同 VIN 的 PSRR 图。 该信号下的 PSRR 与频率
- VBIAS 为3.3V
- 输入电压1.8V
- 0.9V 输出
- 电流:1.5A
以下位置的 PSRR 与频率间的关系:
- VBIAS 3.3V
- 输入电压2.5V
- VOUT 1.8V
- 电流1.5A
RθJA 为21.9C/W 的条件是什么? 电流为5A 的21.9 Ω 热阻是该器件的一个较大正极。
谢谢、Abhijit