This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:最大开关频率

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300658/tps92515-q1-maximum-switching-frequency

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515HV

 TPS92515HV 的最大开关频率是多少?  假设最大输出电流为2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它实际上受设计中的许多因素影响、例如输入、输出电压范围、功率损耗、工作温度等。  

    例如、具有输出电压和/或输入电压的频率变化。 因此、出现最高频率@ Vin= Vin、max、Vo=Vin/2;   

      

    另外、还需要考虑器件的功率损耗以及最坏条件下可接受的结温上升情况。 对于功率损耗和结温、您可以在数据表中参阅8.3.9结温相对估算。 确保最高频率下的效率和热耗散正常。