主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
您好!
我们是 BQ Studio 的新成员、它使用 BQ27411EVM-G1A 来监测锂离子电池(3.7V、3600mA)的所有参数。
我们可以使用 EV2400将诸如设计容量、电压等初始参数设置到 Battery Management Studio 中。 我们可以读取日志中的化学物质 ID。
除电压和温度值 其余 参数读数为零 (请查看随附的屏幕截图)。 如果我们错过了读取其余参数的任何内容、敬请告知。
谢谢。
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Screenshot-2023_2D00_11_2D00_30-110528.png)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们是 BQ Studio 的新成员、它使用 BQ27411EVM-G1A 来监测锂离子电池(3.7V、3600mA)的所有参数。
我们可以使用 EV2400将诸如设计容量、电压等初始参数设置到 Battery Management Studio 中。 我们可以读取日志中的化学物质 ID。
除电压和温度值 其余 参数读数为零 (请查看随附的屏幕截图)。 如果我们错过了读取其余参数的任何内容、敬请告知。
谢谢。
Jonny 您好、
我已经附上了 gg 文件,请参考并指导我们今后的行动。
谢谢。
优点:
;验证现有固件版本
优点:
W:AA 00 01 00
C:AA 00 21 04
W:AA 00 02 00
C:AA 00 09 01
优点:
;进入 ROM 模式
优点:
W:AA 00 00 0F
X:1000
优点:
; OTP 程序加载
优点:
W:16 00 21 00 00 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 CB D4 1A 05 1C 98 02 D3 FF B9 30 EF 00 11 05 01 00 10 01 00 3C 00 50 3C 00 64 3C 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E DB 0E A8 00 00 00 00 05 3C 00 00 00 C8 00 32 00 14 03 E8 00 00 10 04 00 10 5E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 BC 02 BC 01 2C 00 00 C8 14 00
宽:16 64 F6 0F
X:5
C:16 66 00
W:16 00 06 64 01 00 5F 00 3C 0E 10 00 0A 00 05 00 0F 00 00 00 00 64 46 50 00 01 90 00 64 19 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 25 00 00 00 60 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 80 04 00 00 00 0B B8 01 2C 0A 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 01 28 10 63 E5 E5 E8 E7 EA EC EC EE F0 F1 EF EB EC ED F0 F6 F7 F9 FB
宽:16 64 C4 1C
X:5
C:16 66 00
W: 16 00 06 C3 01 00 5F FC FF FF FE FB F6 F4 EE EB F6 FA E1 F6 DF 80 00 FF 2B 05 01 00 00 FF 00 FE FF 01 03 05 FD FE FF FF FF FF FF FF FE FD FC F5 EE F2 F4 FE 04 02 06 08 FE FB 9C 81 FF BA 00 F9 E5 28 17 D1 1F 07 01 09 13 E0 EA FF 00 F2 08 CE DB E6 C2 D3 E5 12 FF 2E 65 1A 00 00
宽:16 64 98 37
X:5
C:16 66 00
W:16 00 06 22 02 00 5B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 14 04 00 09 05 00 32 01 C2 14 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 32
宽:16 64 98 03
X:5
C:16 66 00
W:16 00 06 FE 00 02 01 78
W:16 64 7F 01
X:5
C:16 66 00
优点:
;重要提示:立即应用编程电压
优点:
优点:
;OTP 程序执行
优点:
W:16 00 22
W:16 64 22 00
X:200
优点:
;重要:立即删除编程电压
优点:
C:16 66 00
C:16 04 00
W:16 00 06 39 80 00 01 00
W:16 64 C0 00
X:5
C:16 66 00
优点:
;执行闪存代码
优点:
W:16 00 0F
W:16 64 0F 00
X:4000
感谢您的回复请查看您要求我发送给您的上述详细信息,请尽快解决此问题,或进行任何 一个一个会话,如果可能,以了解更多事情做得更快。
您好 Sandhiya、
查看黄金映像并在 EVM 上执行一些测试后、这似乎是电量监测计的预期行为。 电量监测计的大多数默认值为0、这就是您看到所有这些值都报告为0的原因。 为了使监测计准确反映正确的值、您需要 根据您的电池和应用配置 TRM 中列出的监测计参数。 有关要编程的参数、请参阅 TRM。 您需要对监测计进行编程以更新的三个主要参数是终止电压、设计容量和 Qmax。 此外、执行此操作时、请确保已启用"扫描"、以便相应地更新"Registers"窗口中的值。
此致、
Jonny.
Jonny 您好、
根据您的建议、我们会参考 TRM 并更新 BQ Studio 中的数据。 最初、我们在 BAT_DET、SOC1、SOCF 位低电平条件下获得了 SOC 值。 后来突然 SOC 值下降到0。 我们尝试了多次尝试以获取 SoC 值、但未能获得。 根据我们的观察结果 、BAT_DET、SOC1、SOCF 处于位高电平状态。 我附上了 gg 文件以及我们观察到的 BQ Studio 的图像。
e2e.ti.com/.../0537.Bqstudio.gg.csv
请浏览文件并帮助我们解决问题。
谢谢你。