请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 主题中讨论的其他器件: BQ76952
大家好、我们目前正在设计 LiFePO4移动电源、想了解 BQ76942可能适合我们的应用。 您能否向我推荐一个可用于我们产品以及在 BQ76942不过分使用的充电 IC、电量监测计和 MCU。 我们正在寻找在我们的产品中使用最具有成本效益的 IC、因此我们不会 选择具有不需要的特性的 IC。
我们的要求如下:
采用4S1P 的磷酸铁锂电池
最大充电电流10A
可堆叠设计(可并联2个电池组)
通过 I2C 在 MCU 中监控单节电池的电压、电流、温度、SoC、剩余容量
为电池提供标准保护、例如 OVP、OCP 等。
提前感谢您。