This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731EVM:VBUS 和 VIN、PGND 和 GND 之间的区别是什么?

Guru**** 2386070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334439/bq25731evm-what-is-the-difference-between-vbus-and-vin-pgnd-and-gnd

器件型号:BQ25731EVM

我看一下 BQ25731EVM 模块的原理图、可以看到 VIN 和 VBUS 以及 PGND 和 GND 都有网标签。

对于 VBUS 和 VIN、它们好像通过一个1欧姆电阻器连接在一起、在 VBUS 引脚附近:

至于 PGND 和 GND、看起来是使用网带连接在一起的。 不确定这是什么、因为我在电路设计方面仍然是个初学者:

该器件也未在 BOM 中列出、这会更令人困惑。

此外、Q7和(看起来是什么) Q6的用途是什么? 实际上、整个区域的目的是什么:

如果我必须进行猜测、则仅在 CHG_OK 为真时才允许电流流动、如果连接了电池、则会发生这种情况?

感谢您的帮助!

数据表供快速参考:

www.ti.com/.../sluucb9a.pdf