This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:电池电量耗尽启动条件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333457/tps25750-dead-battery-start-up-condition

器件型号:TPS25750

尊敬的团队:

我的客户正在考虑将 TPS25750D 用作 USB PD3.0 100W/20V/5A 灌电流控制器。 他们的产品没有电池。 因此、TPS25750D 需要在电池电量耗尽/无电池情况下启动。 TPS25750数据表会在以下部分中进行介绍。
 9.3.2电源管理
  9.3.4.4电池电量耗尽通知
我知道 TPS25750由 VBUS 输入供电、在电池电量耗尽启动条件下以及电池电量耗尽标志被清除之前、输入的电压会更高。

电池电量耗尽标志被清除后、TPS25750D 的 VIN_3V3应由应用供电。  
Q1:能否使用 LDO (TLV709A33DBVR)来调节 VBUS (5.0V - 20V)提供的 TPS25750D 的 VIN_3V3的3.3V 电压?

当 TPS25750D 用于仅受电方操作时、
Q2:是否可以将 TPS25750D 的 PP5V 引脚和 VBUS 引脚设置为开路? 这些引脚必须悬空?

期待您的意见。
谢谢你。

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koshi、您好!

    它们为什么需要清除电池电量耗尽标志?

    电池电量耗尽标志清除后、TPS25750D 的 VIN_3V3应由应用程序供电。  
    Q1:能否使用 LDO (TLV709A33DBVR)来调节 VBUS (5.0V - 20V)提供的 TPS25750D 的 VIN_3V3的3.3V 电压?

    是的、只要 VBUS 保持稳定、它就应该有效。

    Q2:是否可以将 TPS25750D 的 PP5V 引脚和 VBUS 引脚设置为开路? 这些引脚必须悬空?

    我不知道您在这里指的是什么。 打开和悬空是一样的吗?

    如果您只执行接收功能、则应遵循此常见问题解答。 PP5V 接地、VBUS 通过连接器连接到电容器并接地。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988215/faq-tps25750-how-do-i-create-a-sink-only-usb-c-pd-port-to-replace-a-legacy-barrel-jack-connector?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps25750#

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris-san:

    感谢您的答复。 下面介绍常见问题解答。

    关于电池电量耗尽标志、TPS25750D 是否可以在不清除电池电量耗尽标志的情况下以纯灌电流模式运行?
    如果是、TPS25750D 是否会从 VBUS (5.0V - 20V)持续调节 LDO_3V3?
    在这种情况下、内部 LDO 从 VBUS 到 LDO_3V3的功耗没有问题?

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    关于电池电量耗尽标志,TPS25750D 是否可以在不清除电池电量耗尽标志的情况下以纯灌电流模式运行?

    是的、您应该可以在不清除电池电量耗尽标志的情况下安全地仅运行受电方。 电池电量耗尽标志主要防止某些电源行为、因为它假定您是 VBUS 供电。

    [报价 userid="214877" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333457/tps25750-dead-battery-start-up-condition/5078548 #5078548"]如果是,TPS25750D 是否连续从 VBUS (5.0V - 20V)调节 LDO_3V3?
    在这种情况下、内部 LDO 从 VBUS 到 LDO_3V3的功耗没有问题?

    是的、只要存在 VBUS、LDO3V3就会调节。

    电流 LDO_3V3可能受到限制、但只要您不超过这些限制、功率耗散应该不是问题。

    谢谢。此致、

    克里斯