This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:请帮助查看该电路图

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300405/tps43060-please-help-to-review-the-circuit-diagram

器件型号:TPS43060
TPS43060RTET 24V 至53Ve2e.ti.com/.../TPS43060RTET-24V-TO-53V-_2800_1_2900_.pdf
Boost应用,Ω 输入24V,输出53V@2A
 
查看右上角的 电路图、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Winnie:
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    原理图看起来基本上还可以。但我还没有时间去看每个组件。

    您能否指定输入电压范围?
    对于较低的输入电压、电感器可能会达到饱和状态。

    您如何计算外部元件?
    您是否已使用快速入门计算器、您可以在此处找到该计算器:
    www.ti.com/.../SLVC471

    您可以向我们发送填充的 Excel 工作表、然后我们可以查看它。

    谢谢。此致、
    哈利