请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AE 阅读更多信息...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我将 TPS65994BHYBGR 用于笔记本电脑 Thunderbolt 设计。 但 我找不到 P/N: TPS65994BHYBGR、因此请使用类似的 P/N。
这里是失败测试结果。
应该如何调整固件来应对此故障?
|
TEST.TIDN.PS.SRC.03 PD :UUT 消耗的功率在发送 PS_RDY 之前的1ms 内测量,超过 pSnkStdby 最大值/ UUT 消耗的功率在 tSrcTransition 最小值总计之后超过 pSnkStdby 最大值。 |
Br、
尼尔