This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792关于默认充电电流

Guru**** 2468510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQSTUDIO, EV2400, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300145/bq25792-bq25792-about-default-charge-current

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

大家好、

我使用的是4s2p (标称值为14.8V)电池。 我的充电输入电压为12V。 BQ25792用作进行充电的升压转换器。

通常情况下、默认的电池充电电流为1A。 但 BQ25792在500 mA 处充电。 据我所知、它可以将充电电流减小一半。 我将 PROG 引脚设置为750kHz。 我没有通过 I2C 进行任何设置。

此外、当我将输入电压设置为19V 时、IC 用作降压转换器。 电池充电电流看起来为1A。 我认为它能够正常工作。

为什么在输入电压为12V 时电池充电电流会降至500mA? 升压转换器是否存在问题? 你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ESO:

    输入电流限制设置是多少?  如果您的电池电压为14.8V,并且您需要1A 的充电电流和12V 的输入,则输入电流限值必须高于14.8V*1A/12V = 1.23A。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    我的输入源是12V 3A 可调电源。 实际上,计算是正确的。 例如现在进行测试、 İn μ s 充电过程、输入源为12.4V 1.21A。

    充电电流为822mA

    我已连接 EV2400模块、以便通过 BQSTUDIO 应用程序查看数据。 当输入源为12V 时、BQSTUDIO 上的"ADC IBAT"寄存器显示为450mA。 我还将电流表连接到电池。 电流表显示的是820 mA。

    为什么 ADC 在 BQstudio 应用程序中显示450mA?

    @充电电流设置为2A 、但电池不消耗2A 电流

    @İnput Ω 源电压为12.5V

    @μ A 输入源19V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能从8位选项卡向我显示状态和故障寄存器吗?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    根据计算、ADC 读数不正确、 (12V * 1、28A)/ 16、4V = 0936A  

    我认为开关信号似乎是可以的、但在升压时、它无法正确读取或调节电流。  奇怪的情况:)

    我可能错过了一些东西。

    1.图片:ADC 寄存器

    充电器设置寄存器

    BQ25792的 SW2引脚、示波器图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ESO:

    您使用的是 BQ25792EVM 还是您自己的电路板?  如果您自己的电路板、您是否遵循了数据表和 EVM 用户指南中建议的 PCB 布局?

    此致、

    杰夫