This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:RDIS 位清除

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299567/bq40z50-rdis-bit-clearing

器件型号:BQ40Z50

您好  

我试图通过监测状态寄存器中的 RX 位来观察 RA 表的更新、同时对电池放电、 RDIS 位一直置位、所以无法观察到更新。

更新状态寄存器为0x0E

我注意到、使用 BQ studio 时、电量监测默认为启用(我假设 BQ studio 在启动时发送一个命令以启用它、因为 TRM 显示应禁用电量监测)、  如果我禁用电量监测等待一秒钟、然后再次启用电量监测、RDIS 位将清除。

这会产生一些不确定性、因为我现在不确定是因为电量监测计启用不正确还是由于其他真正的原因而设置 RDIS 位。

此致

伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、您好!

    您是否正在尝试完成 学习周期?  

    如果您重置电量监测计、则会设置 RDIS。 在静置期间、它将在首次放电后自动清零、请参阅  实现成功学习 周期

    如果您已经完成学习周期、并且在 Relax 期间设置 RDIS、则可能意味着会计算负电阻。 这可能是由于 ChemID 匹配错误所致。

    此致、
    何塞·库索  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    学习周期之前已完成、并生成了黄金映像、此测试将使用相同的黄金映像和 不同 PCB 上的相同电池。

    这将是上电和启用监测后的第一次放电、即正常工作。

    这种情况下、RDIS 位的状态应该是多少、它是否需要完全初始放电才能清零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请重置电量监测计并执行完全放电。 在休息期间、它会清除。

    此致、
    何塞·库索