你(们)好!
我有一个 LM5145RGYR、用于为外部端口供电。 所有器件都运行良好、欠压锁定良好、电源稳定、并且在应有过流限制时会出现过流限制。 我遇到的一个问题是、我认为一旦 OCP 限制被释放(电流再次降至安全水平、但不是零)、器件就会自动重新启用其输出。 在理想情况下、我希望它保持最大电流并降低电压(以便我连接的任何具有高浪涌电流的器件都不会触发转换器)。 但如果这是不可能的,并且它必须像电子熔丝一样工作,那么我至少希望它在输出再次处于"安全"水平时自动重新启动而无需用户交互。 应该说、如果我完全移除负载、我可以让它重新启动、但这可能会对我们的特定应用造成问题。
测试通过电子负载使4.2A 跳闸、然后降至低于大约500mA、但输出未重新启动。 我可以在负载上看到"断续"(电压每秒左右跳升至1伏-无法准确测量)、因此它可能会尝试重启、但失败了。
那么、有几个问题:
- 有人知道"过流限制条件消除后自动重新启动"是否实际可行。
- 我的负载为5A、并通过降低电压来保持稳定的功率输出、我是否有机会让它在 x 倍的时间内保持在所选的4.1A?
谢谢