This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:驱动系统和/或为多组智能电池充电

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25750, TPS2121, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331723/bq25750-driving-system-and-or-charge-multi-pack-smart-batteries

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: TPS2121BQ25756、BQ25756E

大家好!

我需要构建一个能够由4个智能电池供电的系统、或者如果没有电池、则可以由直流电源供电的系统。

当存在直流电源和电池时、 直流电源应该为电池充电并为系统供电。

我的最初想法是使用4个 BQ25750、每个电池一个、4个充电电路的输出会与理想二极管(可能是 TPS2121或 LM73100)连接在一起、以便为系统负载供电。

这种电路可以正常工作吗?

根据与此相关的问题、使用 BQ25756也是可行的、但在这种情况下、我不太确定系统在不存在电池时可以供电。

您会推荐其他电路来实现我的目标吗?

感谢你的帮助。

谢谢、

Loïc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Loïc

    我明天会向您介绍这方面的内容。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Loïc

    感谢您耐心等待。 只是为了澄清一下、 4个智能电池正在单独充电、如果是外部理想二极管、则会将其连接在一起? 此电路将正常工作、您可以为此使用 BQ25756/BQ25756E IC。


    另外、当电池不存在时、您可以设置 EN_TERM=0和 EN_PRECHG=0。 根据您的系统电压和电流负载、这可能允许 BQ25750在不连接电池的情况下为系统供电。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的回答。

    据我所知、我只能将一个电池连接到 BQ25750、因此我打算让 基于 BQ25750的4个充电电路每个电池一个。 请参见下面的方框图。

    为了澄清一点、在我的理想情况下、基于 BQ25750的充电电路会自动检测是否存在电池以及是否存在直流电源、在两者都存在的情况下、它会为电池充电并为负载提供电流、 如果没有电池、它会从直流输入为负载提供电流、如果 有1个或多个电池但没有直流输入、它会从电池为负载提供电流。

    我不想移除电池以便从外部为它们充电。

    因此、根据您的回答、我知道对于每个充电电路、我都需要检测电池是否存在、并相应地设置 EN_TERM 和 EN_PRECHG。 是这样吗?

    此致、

    Loïc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Loïc

    感谢您的澄清。

    系统的最大电流负载是多少? 您或许只需对1个 BQ25750或 BQ25756进行编程即可为负载供电。

    我会尽量在本周结束前向您提供更多有关这方面的信息。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    该系统总共需要大约60W 的功率、提供12-16V 电压 的电池最大电流为5A。

    仅使用一个 BQ25750时的原理图会是什么样的? 是否所有电池都要并联? 如果是、那么当插入电池时、如果电压不同、会出现什么情况? 电压较高的电池会为其他电池充电、这 看起来不是一个好主意。

    期待您能提供更多信息。

    此致、

    Loïc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Loic、尽管根据额定电压和电流、但一个 BQ25750即可发挥作用、正如您所说、如果没有 MCU 或经过编程可向系统提供此信息的器件、就很难管理电池的充电和放电水平。 因此、最好对每个电池使用不同的 BQ25750。 这种电路会起作用、在我们和其他客户的实验和讨论中、我们看到他们使这种并行操作工作非常成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乌察夫

    感谢您的确认、接下来我将尝试这条路线。

    此致、

    Loïc