请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3612 主题中讨论的其他器件: UCC28951
您好!
您能否提供 VQFN 案例的机械尺寸详细信息?
在在线数据表的第15/25页中、我们给出了一个建议: LMG3612 GaN 功率 FET 将在零电压开关(ZVS)或不连续导通模式(DCM)开关条件下导通。
可以在 CCM 下运行吗?
我们目前正在使用 UCC28951设计相移转换器。 输入电压380V。 输出:12V-200W
它无法始终在 ZVS 模式下运行。 LMG3612开关是否可用于我们的应用?
此致、
阿诺·莫特津