This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:用于同步升压与放大器的栅极驱动;哪款 TPS7H500X-SP 适用于反激式器件?

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5001-SP, TPS7H5004-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298556/tps7h5001-sp-gate-drives-for-synchronous-boost-which-tps7h500x-sp-for-flyback

器件型号:TPS7H5001-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7H5004-SP

您好!

我有兴趣将 TPS7H5001-SP 用于升压转换器(采用 CCM 模式的同步升压或反激式)。

1. TI 能否提供有关配置为同步升压转换器时如何正确驱动 GaN FET 的评论? 我希望对 OUTA 和 OUTB 进入哪一个高侧或低侧 FET 进行完整性检查?  

2. TI 会为传统的反激式拓扑推荐哪种版本的 TPS7H500X-SP? 我有一个单输出选项、但 理想情况下我希望占空比限制为50%。  

3. TI 是否有计划为 PSPICE 引入一个平均模型?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Natan、

    1. OUTA 应连接到下侧 FET、SRA 连接到高侧 FET。 单相升压转换器需要具有 OUTB

    2.如果需要限制占空比,您可以选择使用 TPS7H5004-SP 的一个输出。 这是否可以接受?

    3.不, PSPICE 和控制器存在问题,使得这些模型很难制作。 但我们提供 SIMPLIS "平均"模型。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉问 OUTA 和 OUTB,我真正的意思是 OUTA 和 SRA 是一个单相,你已经回答了我。 我感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、早上好!

    您是否愿意通过我关联的工作电子邮件地址与我联系? 我创建了一个 SIMPLIS 仿真,我可以分享,并想得到你的想法,我可能会做错. 我还可以提供 Mathcad 摘要来帮助进行故障排除。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Natan、

    电子邮件已发送。

    谢谢。
    丹尼尔