请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23753A 我正在尝试设置器件的 APD 功能。 有时我需要通过 APD 运行(未连接以太网电缆)。 我的目标是17V 的导通电压和15V 的关断电压。 根据 SLVA306A 应用手册、我得出了 Rlower=3.01k 和 Ruper=31.6k 的值。
在对该设置进行基准测试时、器件在大约9V 的电压下导通。 在 APD 引脚上读取电压、它是~0.9V。 我认为每个数据表至少需要1.42V。 有什么原因会发生这种情况吗?
谢谢。