您能否分析导致 LDO REG1和 REG2输出纹波的原因?
我们是否有相关的测试结果?
什么可以帮助减少电压纹波?
客户抱怨电压纹波。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否分析导致 LDO REG1和 REG2输出纹波的原因?
我们是否有相关的测试结果?
什么可以帮助减少电压纹波?
客户抱怨电压纹波。
尊敬的 Fabio:
我稍后再研究这一点、这看起来像是该器件的已知行为。
当数据转换器在运行时、REG1可能会有轻微的偏移、而在睡眠模式下(我认为客户的器件在此期间可能处于 SLEEP 模式)、较长的测量周期会导致数据转换器开启和关闭。 这会导致电压纹波。
针对此问题唯一已知的权变措施是完全避免 SLEEP 模式 并保持 LOOP_SLOW = 0x0 (以及 CB_LOOP_SLOW = 0x0)。
此致、
马克斯·韦博肯
尊敬的 Fabio:
我在此对 EVM 运行了快速测试、以便与客户看到的情况进行比较。
以下是 EVM 上睡眠模式期间的 REG1、其中默认情况下采用除 REG1和 REG0以外的所有设置。
(请注意、这是直流耦合、而不是客户的交流耦合)
以下是通过发送 sleep_disable ()命令退出睡眠模式时的 REG1。
这是我期望客户在进行类似测试时会看到的结果。
此致、
马克斯·韦博肯
尊敬的 Fabio:
为什么波形的振幅只有20mV~30mV?(Reg1/0输出)
我在波形上放一个3.3V 的偏移。
我注意到、您的测试中的纹波频率为0.2Hz/5s、与休眠电压/电流采样时间相匹配。
但在客户波形中 、纹波频率为10Hz 和300Hz。 (有高频纹波和低频纹波)。
在客户电路板上似乎无法解释此问题。
[/报价]观察您共享的波形、似乎输入端出现了高频纹波。 他们可能需要调整自己的去耦电容器以更好地滤除噪声(不同的值、更接近输入引脚等)。 如果尚未连接、则还可以尝试使用"尖头与桶"方法进行测量、以查看探头的接地引线是否也拾取了一些噪声。
对于低频纹波、很难判断是否也处于输入端。 他们能检查一下吗? 如果它不在输入端、那么他们是否能够共享寄存器导出以供我检查?
此致、
马克斯·韦博肯